DUG_Rauchmelder DC_WH-05

Gerät entfernen

Mit der Wiser Home App können Sie den Rauchmelder aus dem Wiser System entfernen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Rauchmelder > Löschen (A).
  3. Tippen Sie zur Bestätigung auf OK.
    HINWEIS:
    • Wenn Sie den Rauchmelder aus der App entfernen, wird das Gerät zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen blinkt die LED gelb und zeigt damit an, dass das Gerät kopplungsbereit ist.

    • Wenn beim Zurücksetzen nach wie vor ein Problem auftritt, finden Sie weitere Informationen unter Gerät zurücksetzen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.