DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Eine Automatisierung erstellen

Eine Automatisierung ermöglicht die Gruppierung mehrerer Vorgänge, die automatisch oder zu geplanten Zeitpunkten ausgelöst werden. Mit der Wiser Home App können Sie Automatisierungen basierend auf Ihren Anforderungen erstellen.
HINWEIS: Um eine Automatisierung zu erstellen und zu speichern, müssen mindestens eine Bedingung und eine Aktion hinzugefügt werden.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Gehen Sie zu Automatisierung > , um eine Automatisierung zu erstellen.
  3. Tippen Sie auf Wenn (A) und wählen Sie eine der folgenden Bedingungen aus, um (B) zu erfüllen:
    • Alle Bedingungen: Dies löst nur dann eine Aktion aus, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
    • Beliebige Bedingung: Dies löst eine Aktion aus, wenn mindestens eine Bedingung erfüllt ist.
  4. Um eine Bedingung hinzuzufügen, tippen Sie auf Bedingungen hinzufügen > Gerätestatus ändern > Rauchmelder und wählen Sie eine der folgenden Optionen (C) aus:
    • Rauchmelder - Wenn das Gerät Rauch erkennt.
    • Temperaturalarm - Wenn das Gerät einen Temperaturanstieg erkennt.
    • Fernalarm - Wenn das Gerät durch ein verbundenes Gerät ausgelöst wird.
    • Probealarm - Wenn sich das Gerät im Testmodus befindet.
    • Stille Modus - Wenn sich das Gerät im Stille Modus befindet.
    HINWEIS: Es können maximal 10 Bedingungen hinzugefügt werden.
    HINWEIS: Um eine Bedingung zu entfernen, wischen Sie sie nach links und tippen Sie auf (D).
  5. Um eine bestimmte Zeit für Ihre Automatisierung festzulegen, tippen Sie auf Wann > Zeit hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (E):
    • Bestimmte Tageszeit: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Benutzerdefiniert
    • Zeitraum: Tag, Nacht, Benutzerdefiniert
    HINWEIS: Um eine bestimmte Zeit zu entfernen, wischen Sie sie nach links und tippen Sie dann auf .
  6. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Hinzufügen einer Aktion und wählen Sie eine der folgenden Optionen (F) aus:
    HINWEIS: Es können maximal 10 Aktionen hinzugefügt werden.
    • Ein Gerät steuern: Wählen Sie ein Gerät, das Sie auslösen möchten.
    • Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie die Benachrichtigung für die Automatisierung.
    • Einen Moment aktivieren: Wählen Sie den Moment aus, den Sie auslösen möchten.
    • Warten: Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1 Stunde und 1 Minute bis zu maximal 24 Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.
    HINWEIS: Um eine Aktion zu entfernen, wischen Sie die Aktion nach links und tippen Sie auf (G).
  7. Geben Sie den Automatisierungsnamen (H) ein und tippen Sie auf Speichern.

    Sie können das Symbol aus der Liste auswählen, das Ihrer Automatisierung am besten entspricht, indem Sie auf tippen.

    Sobald die Automatisierung gespeichert ist, wird sie auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt. Mit (I) können Sie die Automatisierung aktivieren und deaktivieren.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.