DUG_Sensor de fumo DC_WH-04

Acerca do dispositivo

O Sensor de fumo Wiser - Bateria (sensor de fumo) utiliza um sensor fotoelétrico para detetar fumo gerado por fogo. Também inclui um sensor de temperatura que deteta o calor causado pelo rápido aumento da temperatura. Quando ligado ao sistema , o dispositivo envia as notificações através da aplicação Wiser.

Elementos de funcionamento

  1. LED de estado (LED âmbar, verde e vermelho)

  2. LED de modo de espera (LED vermelho)

  3. Botão de teste/silêncio

  4. Interruptor de alimentação

  5. Botão Configurar/Repor

Local de instalação

  • O sensor de fumo pode ser instalado num teto plano/inclinado ou na parede.

  • Não instale sensores de fumo junto a janelas, portas ou condutas.

  • Evite tinta, autocolantes ou outros elementos de decoração.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.