DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Indicaciones LED

Emparejamiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Pulse 3 veces el botón de Configuración/Reinicio

El LED de estado parpadea en ámbar una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se completa el emparejamiento, el LED de estado se ilumina en verde durante algún tiempo antes de apagarse.

Reinicio

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Pulse 3 veces el botón de Configuración/Reinicio y manténgalo pulsado durante >10 s.

Después de 10 s, el LED de estado empieza a parpadear en rojo.

El dispositivo se encuentra en modo de reinicio. Se reinicia a los ajustes de fábrica tras 10 segundos. A continuación, se reinicia el dispositivo y el LED de estado empieza a parpadear en verde antes de apagarse.

Funcionamiento

Modo de funcionamiento LED de standby Sonido de alarma Duración

Modo normal/modo standby

Parpadea cada 48 s

OFF

Modo de alarma

Alarma local*

Parpadea cada 1 s

3 pitidos cada 4 s

Alarma interconectada

OFF

3 pitidos cada 4 s

Modo de prueba

1 parpadeo cada 1 s

3 pitidos cada 4 s

Hasta que se suelte el botón de Prueba/Silencio

Prueba de interconexión inalámbrica

OFF

3 pitidos continuos cada 4 s

25 s

Modo silencio

Parpadea cada 8 s

OFF

10 min

Modo de batería baja

Parpadea cada 48 s

1 pitido cada 48 s

Fin de la vida útil: sustituya la alarma de humo

Modo de fallo

2 parpadeos cada 48 s

2 pitidos cada 48 s

Hasta que se haya solucionado el fallo

Modo Silencio

Batería baja

Parpadea cada 24 s

OFF

10 horas

Error

2 parpadeos cada 24 s

OFF

10 horas

Memoria de alarmas

Parpadea cada 48 s

OFF

10 horas

NOTA: En todos los modos de funcionamiento, el LED parpadea en rojo.

* Para las alarmas de humo locales, parpadean todos los LED rojos, mientras que, para las alarmas de temperatura local, solo parpadea el LED de standby rojo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.