DUG_Detector de humo inalámbrico DC_WH-05

Prueba del dispositivo individual

IMPORTANTE:
  • Pruebe la alarma de humos una vez al mes para asegurarse de que funciona correctamente.

  • Si la alarma de humo está instalada en una casa móvil, haga una prueba semanal y antes de cada viaje.

Pulse el botón de Prueba/Silencio de cada alarma de humo durante más de 3 s hasta que se desactive una alarma. Si la alarma no se apaga, indica que la batería está baja o que puede haber otros problemas técnicos. Consulte la sección Solución de problemas relacionados con la alarma de humo de batería.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.