DUG_Detector de humo inalámbrico DC_WH-05

Prueba de los dispositivos interconectados

Todas las alarmas de humo de una red interconectada se pueden probar simultáneamente con una sola operación.
  1. Seleccione cualquier dispositivo interconectado.
  2. Mantenga pulsado el botón de Prueba/Silencio durante más de 10 s hasta que se active una alarma en todos los dispositivos interconectados.

  3. Si no hay ninguna alarma activada en las alarmas de humo interconectadas, compruebe si la distancia entre cada alarma de humo está dentro de la especificación. Compruebe también que la alarma de humo está encendida y que funciona correctamente. Consulte la sección Solución de problemas relacionados con la alarma de humo de batería.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.