DUG_Detector de humo inalámbrico DC_WH-05

Solución de problemas

Problema Solución/acción

La alarma de humo no emite ningún sonido cuando se realiza un test de funcionamiento.

  1. Compruebe que el interruptor de encendido esté en la posición «ON» o que el detector de humo esté instalado correctamente. Si no estás seguro, elimina el detector de humo y vuelve a instalarlo.

  2. Pulse el botón de Prueba/Silencio hasta que se emita un sonido de alarma. No presione consecutivamente.

  3. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

La alarma de humo emite un pitido y el LED de espera parpadea cada 48 segundos

La batería puede estar baja o agotada. Cambia el detector de humo.

La alarma de humo emite dos pitidos y el LED de espera parpadea cada 48 segundos

  1. Limpia el detector de humo. Consulte la sección Mantenimiento.

  2. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

La alarma de humo emite una señal de alarma de forma inesperada sin que haya humo, vapor ni altas temperaturas.

  1. Identifique la alarma de humo que se ha activado, lo cual se indica mediante un LED de espera parpadeante y tres pitidos cada cuatro segundos.

  2. Pulse el botón de Prueba/Silencio para pausar el sonido de alarma. El dispositivo interconectado deja de emitir alarmas en un plazo de 10 s.

  3. Limpia el detector de humo. Consulte la sección Mantenimiento.

  4. Vuelve a instalar el detector de humo y comprueba su funcionamiento.

  5. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

IMPORTANTE: Tras un evento de Alarma, el detector de humo cuyo LED de espera parpadea cada 2 segundos es el que se ha activado. Localice el detector de humo y siga los pasos del 3 al 5.
SUGERENCIA: Consulte también Indicaciones LED – Comprensión del estado de los LED y las correspondientes acciones correctivas.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.