DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Ajuste del brillo del LED

Puede cambiar el brillo del LED a mínimo y máximo manualmente o utilizando la aplicación Wiser Home.

Cambio manual del brillo del LED

  1. Cuando la alarma de humos esté en modo standby, realice 3 pulsaciones cortas del botón de Prueba/Silencio en un plazo de 2 s.

  2. Cuando el LED rojo esté encendido, realice una pulsación corta del botón de Prueba/Silencio para cambiar entre el min. y el máx. de brillo del LED.

  3. Vuelva a realizar 3 pulsaciones cortas del botón de Prueba/Silencio antes de que pasen 2 s para guardar el nivel de luminosidad ajustado. De lo contrario, puede esperar 30 segundos hasta que se apague el LED de standby y, a continuación, se guardará el nivel de luminosidad.

Cambio del brillo del LED mediante la aplicación

  1. En la pantalla de inicio, pulse .

  2. Pulse Dispositivos > Alarma de humo > Indicador LED (A).

  3. Realice una pulsación corta del botón Configuración/Reinicio (S/R) del dispositivo para reactivarlo antes de cambiar el nivel de luminosidad.

  4. En la aplicación, seleccione una de las siguientes (B):

    • Máximo

    • Mínimo

  5. Pulse OK.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.