DUG_Capteur de fuite d’eau_WH-07

À propos de l’appareil

Le Capteur de fuite d’eau Wiser (ci-après dénommé capteur) comporte deux patins de détection au bas du corps qui s’activent lorsque de l’eau est présente entre les patins. Les patins sont proches de la surface du sol lorsque le capteur est placé en position de fonctionnement.

Lorsque le capteur est connecté à la passerelle Wiser et qu’il détecte de l’eau sur le sol, le capteur émet une alarme sonore et signale l’événement à l’application via la passerelle Wiser. L’alarme s’arrête lorsque le capteur est retiré du contact de l’eau.

SUGGESTION: Si une fuite d'eau est détectée, le capteur déclenche une alarme, même s'il n'a pas été appairé avec la passerelle Wiser .

Caractéristiques du capteur :

  • Détecter l'eau et déclencher des alarmes, et transmettre les informations à la passerelle Wiser.

  • Envoie les informations de niveau de batterie et de statut du capteur hors ligne à la passerelle Wiser.

Éléments de fonctionnement

  1. LED d’état

  2. Touche de fonction

  3. Patins de détection

  4. Vis du couvercle des batteries

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.