DUG_Wassersensor_WH-07

Informationen zum Dokument

Geltungsbereich des Dokuments

In diesem Dokument finden Sie detaillierte Informationen zu den Merkmalen und Funktionen folgender Geräte: Wiser Wassersensor, einschließlich Installation, Kopplung mit dem Wiser Hub, Konfiguration der Einstellungen und Verwendung des Geräts. Darüber hinaus enthält es Tipps zur Problembehandlung, technische Daten, Informationen zur Konformität und Anweisungen zum Zurücksetzen des Geräts.

Gültigkeitshinweis

Die Kenndaten der in diesem Dokument beschriebenen Produkte entsprechen den auf www.se.com verfügbaren Kenndaten. Im Rahmen unserer Unternehmensstrategie zur kontinuierlichen Verbesserung überarbeiten wir den Inhalt im Laufe der Zeit ggf., um Klarheit und Genauigkeit zu verbessern. Wenn Sie einen Unterschied zwischen den Eigenschaften in diesem Dokument und den Eigenschaften auf www.se.com feststellen, sollten Sie sich auf www.se.com berufen, um die neuesten Informationen zu enthalten.

Zu Ihrer Sicherheit

HINWEIS
BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS
  • Vermeiden Sie Orte, an denen der Sensor versehentlich gestoßen oder verschoben werden kann. Idealerweise wird der Sensor auf dem Boden in Ecken, in Schränken mit freigelegten Rohrleitungen oder unter Schränken oder anderen Vorrichtungen installiert.
  • Der Sensor darf nicht direkt unter der Stelle, an der Leckagen auftreten können, installiert werden.
  • Der Sensor darf nicht in der Nähe von Regen, Ölrauch und Dampf des Kochbereichs eingesetzt werden.
  • Der Sensor darf nicht an einem Ort mit verunreinigtem Wasser, etwa mit Öl, oder gefrorenem Wasser wie Eis oder Schnee installiert werden.
  • Tauchen Sie den Sensor nicht vollständig in das Wasser ein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Informationen zur Cybersicherheit

In den letzten Jahren hat sich durch die wachsende Anzahl an vernetzten Maschinen und Produktionsanlagen das Potenzial für Cyberbedrohungen wie unbefugter Zugriff, Datenverletzungen und Betriebsunterbrechungen entsprechend erhöht. Sie müssen daher alle möglichen Maßnahmen zur Cybersicherheit in Betracht ziehen, um Anlagen und Systeme vor solchen Bedrohungen zu schützen.

Um die Sicherheit und den Schutz Ihrer Schneider Electric-Produkte zu gewährleisten, ist es in Ihrem Interesse, die Best Practices für die Cybersicherheit umzusetzen, die im Dokument Cybersecurity Best Practices beschrieben sind.

Schneider Electric bietet zusätzliche Informationen und Unterstützung:

Umweltdaten

Umfassende Umweltdaten zu Ihren Produkten, einschließlich RoHS-Konformitätserklärung und REACH-Erklärung sowie Produktumweltprofil (PEP), End-of-Life-Hinweise (EOLI) und vieles mehr stehen zum Download zur Verfügung.


https://www.se.com/myschneider

Allgemeine Informationen über das Schneider Environmental Data Program

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um mehr über das Environmental Data Program von Schneider Electric zu erfahren.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries SAS erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägige Bestimmungen der FUNKANLAGEN-RICHTLINIE 2014/53/EU erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter:

Verfügbare Sprachen für das Dokument

Das Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar:

  • Englisch

  • Deutsch

  • Spanisch

  • Portugiesisch

  • Französisch

  • Dänisch

  • Schwedisch

  • Finnisch

Informationen zu nicht-inklusiver oder unsensibler Terminologie

Als verantwortungsbewusstes, integratives Unternehmen aktualisiert Schneider Electric kontinuierlich seine Kommunikationen und Produkte, die nicht-integrative oder unsensible Terminologie enthalten. Trotz dieser Bemühungen können unsere Inhalte jedoch nach wie vor Begriffe enthalten, die von einigen Kunden als unangemessen betrachtet werden.

Marken

  • Wiser™ ist eine Marke und das Eigentum von Schneider Electric, seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.
  • Zigbee® ist eine eingetragene Marke der Connectivity Standards Alliance.
  • Apple® und App Store® sind Markennamen oder eingetragene Marken von Apple Inc.
  • Google Play™ Store und Android™ sind Markennamen oder eingetragene Marken von Google Inc.
  • Wi-Fi® ist ein eingetragener Markenname der Wi-Fi Alliance®.
  • QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern.

Andere Marken und eingetragene Markennamen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.