DUG_Wassersensor_WH-07

Über das Gerät

Der Wiser Wassersensor (im Folgenden Sensor) verfügt an der Unterseite des Gehäuses über 2 Fühler, die aktiviert werden, wenn sich Wasser zwischen den Fühlern befindet. Wenn sich der Sensor in Betriebsposition befindet, sind die Fühler dicht über dem Boden.

Wenn der Sensor mit dem Wiser Hub verbunden ist und Wasser auf dem Boden erkennt, erzeugt der Sensor einen Alarmton und meldet das Ereignis über den Wiser Hub an die App. Der Alarm stoppt, wenn der Sensor nicht mehr mit Wasser in Kontakt ist.

VORSCHLAG: Wenn ein Wasserleck erkannt wird, löst der Sensor einen Alarm aus, auch wenn er nicht mit dem Wiser Hub gekoppelt wurde.

Merkmale des Sensors:

  • Erkennt Wasser, löst Alarme aus und übermittelt der Informationen an den Wiser Hub.

  • Sendet Informationen zum Batteriestand und zum Offline-Sensorstatus an den Wiser Hub.

Bedienelemente

  1. Status-LED

  2. Funktionstaste

  3. Feuchtefühler

  4. Schrauben für Batterieabdeckung

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.