DUG_Water Leakage Sensor_WH-06

Batterien austauschen

  1. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die sechs Schrauben von der Batterieabdeckung zu entfernen, um Zugang zu den Batterien zu erhalten.
  2. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterie mit der richtigen Polarität einsetzen.
  3. Befestigen Sie die Batterieabdeckung und ziehen Sie die sechs Schrauben mit einem Schraubendreher fest.
    Die LED blinkt siebenmal grün und hört dann auf zu blinken.
    WICHTIG: Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den geltenden Vorschriften.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.