DUG_Water Leakage Sensor_WH-06

Gerät zurücksetzen

Sie können den Sensor manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
  1. Drücken Sie die Funktionstaste dreimal kurz (<0,5 s), und drücken Sie dann die Funktionstaste einmal lang (>10 s). Die LED blinkt nach 10 s rot. Lassen Sie dann die Funktionstaste wieder los.

    Nach erfolgreichem Zurücksetzen des Sensors blinkt die LED nicht mehr. Anschließend startet der Sensor neu und blinkt einige Sekunden lang grün.

    HINWEIS: Nach dem Zurücksetzen erlischt die LED, damit die Batterie nicht verbraucht wird.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.