DUG_Water Leakage Sensor_WH-06

Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

Koppeln Sie Ihr Gerät mithilfe der Wiser Home App mit dem Wiser Hub.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > >Sicherheit & Schutz > Wassersensor.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Kontrolle > > Sicherheit & Schutz > Wassersensor navigieren.
  3. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.
    HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.

    Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • (A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.

    • (B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.

  4. Tippen Sie auf Weiter, drücken Sie die Funktionstaste 3 Mal kurz und vergewissern Sie sich, dass die LED gelb blinkt.

    Warten Sie einige Sekunden, bis die LED grün leuchtet und die App bestätigt, dass der Sensor verbunden ist.
  5. Tippen Sie auf , um den Sensornamen einzugeben.
  6. Tippen Sie auf Weiter und weisen Sie das Gerät einem neuen Raum oder einem vorhandenen Raum zu und tippen Sie auf Eingeben.
    WICHTIG: Der nächste Bildschirm zeigt die Seite Geräteeinstellungen, auf der Sie die Einstellungen während des Kopplungsprozesses oder zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren können. Wenn Sie später konfigurieren möchten, tippen Sie auf Eingeben. Weitere Informationen zu den Geräteeinstellungen finden Sie im Abschnitt Gerät konfigurieren.

    Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Starten Sie die Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie darauf, um die Verwendung des gekoppelten Geräts zu starten.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

    Jetzt können Sie das neu hinzugefügte Gerät auf der Registerkarte Kontrolle unter den Registerkarten Alle und Raum sehen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.