DUG_Water Leakage Sensor_WH-06

Acerca del dispositivo

El Sensor de inundación Wiser (en lo sucesivo denominado sensor) tiene dos paneles detectores en la parte inferior del cuerpo que se activan cuando hay agua entre los paneles. Los paneles están cerca de la superficie del suelo, cuando el sensor se coloca en la posición correcta de funcionamiento.

Cuando el sensor se conecta a Wiser Hub y detecta agua en el suelo, el sensor envía una alarma sonora y notifica el evento a la aplicación a través de Wiser Hub. La alarma se detiene cuando se el sensor deja de estar en contacto con el agua.

SUGERENCIA: Si se detecta una fuga de agua, el sensor activará una alarma, aunque no se haya emparejado con Wiser Hub .

Características del sensor:

  • Detecta el agua y dispara alarmas, y pasa la información a Wiser Hub.

  • Envía la información del nivel de la batería y del estado del sensor sin conexión a Wiser Hub.

Elementos de mando

  1. LED de estado

  2. Tecla de función

  3. Paneles detectores

  4. Tornillos de la tapa de las baterías

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.