Datos técnicos
|
Batería |
3 VCC, LR03 AAA × 2 |
|
|
Duración de la batería |
Hasta 5 años (puede variar según el uso, la frecuencia de actualización del firmware y el entorno) |
|
|
Potencia nominal |
≤90 mW |
|
|
Frecuencia de funcionamiento |
de 2405 a 2480 MHz |
|
|
Máx. radiopotencia transmitida |
≤ 9 dBm |
|
|
Clasificación IP |
IP44 |
|
|
Temperatura de funcionamiento |
De -10 °C a 50 °C |
|
|
Humedad relativa |
Del 10 % al 95 % |
|
|
Nivel de sonido |
≥ 70 dB a 3 m de distancia |
|
|
Dimensiones (al. × an. × prof.) |
70,8 × 68,68 × 18,96 mm |
|
|
Protocolo de comunicación |
Certificación Zigbee 3.0 |
|