DUG_Water Leakage Sensor_WH-06

Solución de problemas

Causa

Posible causa

Solución

El sensor activa la automatización/programación, pero no muestra el estado en la aplicación.

Es posible que el sensor esté experimentando una actualización del firmware por el aire (OTA).

Espere a que se complete la actualización del firmware y, a continuación, compruebe que el sensor informa del estado.

NOTA: La actualización del firmware se ejecuta en segundo plano.

El LED parpadea en con un sonido de pitido.

La batería del sensor está baja o agotada.

Sustituya la batería del dispositivo
NOTA: Aparecerá una ventana emergente de notificación en la aplicación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.