Unité de contrôle MicroLogic X : Achat et installation d'un Digital Module

Conditions préalables requises

Pour acheter un Digital Module, vous devrez fournir les informations suivantes :

  • Numéro d'identification de l'unité de contrôle MicroLogic X

  • Référence commerciale du Digital Module à acheter.

  • Adresse de réception de l'e-mail de l'installateur contenant les informations de téléchargement du Digital Module.

Obtention du numéro d'identification de l'unité de contrôle

Vous pouvez obtenir le numéro d'identification de l'unité de contrôle sur site ou ailleurs en utilisant l'un des moyens suivants :

  • Sur site, en scannant le QR code en face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X à l'aide d'un smartphone. Le QR code identifie l'unité de contrôle MicroLogic X. Utilisez le bouton Partager pour partager les informations concernant l'unité de contrôle avec la personne qualifiée pour sélectionner et acheter des Digital Modules.

  • Sur site, en lisant le numéro d'identification sur la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X. Le numéro d'identification commence par quatre zéros et comporte 16 caractères.

  • Sur site, depuis le logiciel EcoStruxure Power Commission sur un PC branché au port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X.

  • Hors site, depuis le logiciel EcoStruxure Power Commission. Ce moyen d'accès ne peut être utilisé que pour une unité de contrôle MicroLogic X déjà enregistrée dans le projet concerné.

Achat et téléchargement d'un Digital Module

Suivez cette procédure pour acheter et télécharger un Digital Module :

Etape Action

1

Contactez votre Centre de contact clientèle (CCC) Schneider Electric ou votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Visitez le site www.se.com/support pour contacter votre CCC Schneider Electric local.

2

Fournissez les informations indiquées dans les Conditions préalables et achetez le Digital Module.

Vous recevrez un message de l'installateur à l'adresse électronique que vous avez indiquée.

3

Sélectionnez l'e-mail sur dsc-no-reply@verified.se.com pour télécharger votre Digital Module. L'objet du message est Vos Digital Modules sont prêts à être téléchargés. Votre Digital Module apparaît dans une liste d'éléments prêts pour téléchargement.

NOTE: Si vous ne voyez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, vérifiez votre courrier indésirable.

4

Cochez la case en regard du Digital Module que vous souhaitez télécharger et cliquez sur Télécharger pour télécharger le package de livraison.

NOTE: Ce package de livraison permete d'installer le Digital Module sur l'unité de contrôle MicroLogic X à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Assurez-vous que le package de livraison est présent sur le PC utilisé pour installer un Digital Module.
NOTE: Si le Digital Module a été acheté précédemment, vous pouvez accéder au fichier téléchargé en cliquant sur le lien suivant :

https://digitalpackage.schneider-electric.com/dpb?lang=en.

Installation d'un Digital Module sur l'unité de contrôle MicroLogic X

Le mot de passe d'administrateur, de service ou d'ingénieur MicroLogic X est requis pour installer un Digital Module sur l'unité de contrôle MicroLogic X.

Suivez cette procédure pour installer un Digital Module acheté précédemment sur une unité de contrôle MicroLogic X.

Etape Action
1 Utilisez le câble USB de référence LV850067SP pour connecter un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission au port mini USB situé sur la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X.
2

Cliquez sur Connexion directe à l'équipement pour établir une connexion entre le logiciel EcoStruxure Power Commission et l'unité de contrôle MicroLogic X. EcoStruxure Power Commission affiche le numéro d'identification de l'unité de contrôle MicroLogic X.

3

Ouvrez la page Digital Module en cliquant sur Modules numériques.

4

Vérifiez que le package de livraison du Digital Module à installer est bien présent sur le PC utilisé.

5

Sélectionnez le Digital Module à installer en cliquant sur Installer.

Les fonctions de protection standard de l'unité de contrôle MicroLogic X restent actives pendant l'installation du Digital Module.

NOTE: Seuls les modules que vous avez achetés peuvent être installés en cliquant simplement sur Installer.

6

Le logiciel EcoStruxure Power Commission vous demande de confirmer l'installation. Entrez le mot de passe d'administrateur et cliquez sur CONTINUER.

7

Un message s'affiche pour indiquer que le Digital Module est en cours d'installation. Cliquez sur la croix pour continuer.

8

Une fois l'installation terminée et avant de débrancher le PC, déconnectez le logiciel EcoStruxure Power Commission de l'unité de contrôle MicroLogic X en cliquant sur le bouton Déconnecter.

9

Utilisez l'application EcoStruxure Power Device pour vérifier que le Digital Module est installé.

10

Utilisez l'application EcoStruxure Power Device ou le logiciel EcoStruxure Power Commission logiciel pour vérifier que le Digital Module fonctionne correctement.

Pour plus d'informations, voir EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne.

REMARQUE : Pour désinstaller un Digital Module, utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Evénements prédéfinis

Les événements suivants sont générés lorsqu'un Digital Module est installé ou désinstallé :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x1130 (4400)

Licence Digital Module installée

Configuration

Faible

0x1131 (4401)

Licence Digital Module désinstallée

Configuration

Faible

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.