Réglage de la protection court retard contre les surintensités (S ou ANSI 50TD/51)

Recommandations de réglages

Les paramètres Isd et tsd permettent de garantir le non-dépassement du courant de courte durée admissible des équipements protégés.

Lorsque la protection court retard contre les surintensités coupe automatiquement l'alimentation conformément à la norme IEC 60364-4-41, le réglage Isd doit tenir compte de l'impédance de la boucle de défaut du circuit protégé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la norme IEC 60364-4-41 2017 Article 411.4.4 ou aux règles applicables aux installations basse tension dans votre pays.

Cette fonction peut également être assurée par la protection terre ou différentielle.

Recommandations de réglage de Isd

Application

Principe

Valeur usuelle de Isd

Secondaire du transformateur MT/BT (ligne entrante principale du tableau ou disjoncteur de couplage entre deux tableaux)

Inférieur au courant minimal de court-circuit ou de défaut à la terre à l'extrémité du circuit protégé.

Sélectivité avec les disjoncteurs en aval

10 x Ir

Générateurs

Inférieur au courant minimal de court-circuit ou de défaut à la terre fourni par le générateur.

Sélectivité avec les disjoncteurs en aval

2 à 3 x Ir

Ligne d'alimentation avec autre disjoncteur MasterPacT, ComPacT NS, PowerPacT P- ou R-frame en aval

Inférieur au courant minimal de court-circuit ou de défaut à la terre à l'extrémité du circuit protégé.

Sélectivité avec les disjoncteurs en aval

10 x Ir

Ligne d'alimentation sans autre disjoncteur MasterPacT, ComPacT NS, PowerPacT ou R-frame en aval

Inférieur au courant minimal de court-circuit ou de défaut à la terre à l'extrémité du circuit protégé.

Sélectivité avec les disjoncteurs en aval

10 x Ir

Primaire du transformateur BT/BT

Inférieur au courant minimal de court-circuit du secondaire.

10 x Ir

Électronique de puissance (par exemple : systèmes d'alimentation sans coupure, variateurs de vitesse, onduleurs photovoltaïques)

Inférieur au courant minimal de court-circuit ou de défaut à la terre à l'extrémité du circuit protégé.

Réglage inférieur possible étant donné qu'aucun courant transitoire ou de sélectivité n'est prévu.

1,5–2 x Ir

Moteurs

Inférieur au courant minimal de court-circuit ou de défaut à la terre à l'extrémité du circuit protégé.

Réglage inférieur possible au-dessus du courant de démarrage.

10 x Ir

Lors de la mise sous tension des transformateurs BT/BT, des courants d'appel très élevés sont produits et doivent être pris en compte lors du choix des appareils de protection contre les surintensités. La valeur crête de la première onde de courant atteint souvent 10 à 15 fois le courant efficace nominal du transformateur et peut atteindre des valeurs 20 à 25 fois supérieures au courant nominal, même pour des transformateurs de moins de 50 kVA.

Exemple de courant d'appel lors de la mise sous tension du transformateur :

A 1er pic 10 à 25 x In

Exemple de courant d'appel d'un moteur à démarrage direct (DOL) :

Recommandations de réglage de tsd

tsd est réglé selon la sélectivité.

La sélectivité chronométrique est fournie entre deux disjoncteurs lorsque la temporisation de court retard du disjoncteur situé côté alimentation est supérieure d'au moins un pas à celle du disjoncteur côté charge.

Lorsque les disjoncteurs en aval sont des ComPacT NSX, PowerPacT H-, J- ou L-frame, la sélectivité est toujours fournie par des disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic X, pour toutes les valeurs de tsd.

Le temps de déclenchement court retard peut être de type temps défini (le temps de déclenchement est indépendant du niveau de courant) ou dépendant du temps avec I2t = courbe constante. Cette fonction permet de lisser la courbe pour les surintensités faibles, ce qui permet un déclenchement rapide à haute intensité. Cette option est recommandée pour la sélectivité des protections avec fusibles.

Application

Principe

Valeur usuelle de tsd

Secondaire du transformateur MT/BT (ligne entrante principale du tableau ou disjoncteur de couplage entre deux tableaux)

Sélectivité avec les disjoncteurs en aval

tsd > tsd du disjoncteur de puissance d'aval (tsd = 0,2 s si l'installation comporte trois niveaux de disjoncteurs de puissance)

Ligne d'alimentation avec sélectivité par d'autres disjoncteurs MasterPacT MTZ, ComPacT NS, PowerPacT P- ou R-frame en aval

Sélectivité avec les disjoncteurs en aval

tsd > tsd du disjoncteur de puissance d'aval (tsd = 0,1 s si l'installation comporte trois niveaux de disjoncteurs de puissance)

Ligne d'alimentation sans sélectivité avec d'autres disjoncteurs MasterPacT MTZ, ComPacT NS, PowerPacT P- ou R-frame en aval

Pas besoin de protection court retard temporisée

tsd = 0 s

Primaire du transformateur BT/BT

Stabilité face au courant d'appel

Sélectivité avec les disjoncteurs en aval

tsd = 0,1 s ou

tsd > tsd du disjoncteur de puissance d'aval, s'il y en a un

Électronique de puissance (systèmes d'alimentation sans coupure, variateurs de vitesse, onduleurs photovoltaïques...)

Pas besoin de protection court retard temporisée

tsd = 0 s

Moteurs

Stabilité face au courant d'appel

tsd = 0 s ou 0,1 s

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.