Configuration de la protection de surintensité directionnelle (ANSI 67)

Recommandations de réglages

La protection de surintensité directionnelle est utilisée conjointement avec la protection de surintensité court retard. Le choix des options de protection de surintensité directionnelle aval et amont et des temporisations associées (tfw et trv) ainsi que la temporisation de la protection de surintensité court retard (tsd) permettent d'assurer la protection d'un système électrique contre les courants de court-circuit susceptibles de circuler vers l'aval ou vers l'amont.

Lorsque la protection de surintensité directionnelle est utilisée à des fins de déclenchement, la protection de surintensité instantanée (ANSI 50) est habituellement désactivée par un mode Ii défini sur OFF.

Application à un système d'énergie à plusieurs sources en parallèle

La protection de surintensité directionnelle peut s'appliquer à un système d'énergie comprenant deux sources ou davantage qui s'exécutent en parallèle pour augmenter la disponibilité de puissance. Les sources en question peuvent être des transformateurs ou des générateurs.

Voici des exemples de systèmes de distribution d'énergie, avec et sans la protection de surintensité directionnelle :

  • Deux sources en exécution parallèle sans disjoncteur de circuit de couplage.

  • Deux sources en exécution parallèle avec un disjoncteur de couplage normalement fermé.

Configuration matérielle

Modèle de protection

Disponibilité d'énergie

Exemples d'applications

2 sources

Aucun couplage

2 disjoncteurs sans protection de surintensité directionnelle

–

Locaux industriels et commerciaux

2 disjoncteurs avec protection de surintensité directionnelle

**

Locaux industriels et commerciaux

2 sources

1 couplage, normalement fermé

2 disjoncteurs sans protection de surintensité directionnelle

1 disjoncteur couplé sans protection de surintensité directionnelle

*

Applications pétrole et gaz

Applications marines

Centres de données

2 disjoncteurs avec protection de surintensité directionnelle

1 disjoncteur couplé sans protection de surintensité directionnelle

***

Applications pétrole et gaz

Applications marines

Centres de données

Recommandations de réglage pour deux sources sans couplage

Le tableau suivant indique les paramètres des différentes protections contre les surintensités pour les disjoncteurs :

Disjoncteur

ANSI 50

ANSI 51

ANSI 67 directe

ANSI 67 inverse

Q1 et Q2 sans ANSI 67

OFF

tsd = 0,2 s

N/A

N/A

Q1 et Q2 avec ANSI 67

OFF

tsd = 0,2 s

OFF

trv = 0,1 s

Q3

ON

tsd = 0,1 s

N/A

N/A

Le tableau suivant indique le comportement des protections contre les surintensités en fonction de l'emplacement du courant de court-circuit :

Cas

Q1 et Q2 sans ANSI 67

Q1 et Q2 avec ANSI 67

Court-circuit dans A1

  • Déclenchements Q1 sur ANSI 51

  • Déclenchements Q2 sur ANSI 51

La barre de bus est OFF.

  • Déclenchements Q1 sur ANSI 67

    (Irv1<Isd2, trv1<tsd2)

  • Q2 est ON

La barre de bus est ON.

Court-circuit dans B1

  • Déclenchements Q1 sur ANSI 51

  • Déclenchements Q2 sur ANSI 51

La barre de bus est OFF. L'ajout d'un disjoncteur de couplage peut assurer l'activation d'une moitié de barre de bus.

  • Déclenchements Q1 sur ANSI 51

  • Déclenchements Q2 sur ANSI 51

La barre de bus est OFF. L'ajout d'un disjoncteur de couplage peut assurer l'activation d'une moitié de barre de bus.

Recommandations de réglage pour deux sources avec un seul couplage

Le tableau suivant présente les paramètres de la protection de surtension des disjoncteurs :

Disjoncteur

ANSI 50

ANSI 51

ANSI 67 directe

ANSI 67 inverse

Q1 et Q2 sans ANSI 67

ON

tsd = 0,3 s

N/A

N/A

Q1 et Q2 avec ANSI 67

OFF

tsd = 0,3 s

OFF

trv = 0,1 s

Q12 sans ANSI 67

ON

tsd = 0,2 s

N/A

N/A

Q3, Q4

ON

tsd = 0,1 s

N/A

N/A

Le tableau suivant indique le comportement des protections contre les surintensités en fonction de l'emplacement du courant de court-circuit :

Cas

Q1, Q2 sans ANSI 67

Q1, Q2 avec ANSI 67

Court-circuit dans A1

  • Déclenchements Q12 sur ANSI 51

  • Déclenchements Q1 sur ANSI 51

  • Q2 est ON

La moitié de la barre de bus (1) est OFF.

La moitié de la barre de bus (2) est ON.

  • Déclenchements Q1 sur ANSI 67

    (Irv1<Isd2 et Isd12, trv1<tsd2 et tsd12)

  • Q12 est ON

  • Q2 est ON

La barre de bus est ON.

Court-circuit dans B1

  • Déclenchements Q12 sur ANSI 51

  • Déclenchements Q1 sur ANSI 51

  • Q2 est ON

La moitié de la barre de bus (1) est OFF.

La moitié de la barre de bus (2) est ON.

  • Déclenchements Q1 sur ANSI 51

  • Déclenchements Q2 sur ANSI 51

La moitié de la barre de bus (1) est OFF.

La moitié de la barre de bus (2) est ON.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.