Ajuste de la protección contra sobrecorriente direccional (ANSI 67)

Directrices de ajuste

La protección contra sobrecorriente direccional se utiliza junto con la protección contra sobrecorriente de corto retardo. La posibilidad de elegir la protección contra sobrecorriente direccional hacia delante o hacia atrás y las temporizaciones (tfw y trv) y los ajustes de temporización de la protección contra sobrecorriente de corto retardo (tsd) contribuyen a proteger un sistema de alimentación contra corrientes de cortocircuito que pueden circular hacia delante y hacia atrás.

Cuando se utiliza la protección contra sobrecorriente direccional para el disparo, la protección contra sobrecorriente instantánea (ANSI 50) suele desactivarse al ajustar el modo Ii en OFF.

Aplicación en sistema de alimentación con varias fuentes en paralelo

La protección contra sobrecorriente direccional puede aplicarse en un sistema de alimentación con dos o más fuentes en paralelo para aumentar la disponibilidad de la alimentación. Las fuentes pueden ser transformadores o generadores.

Se ofrecen ejemplos de dos sistemas de alimentación, con y sin protección contra sobrecorriente direccional:

  • Dos fuentes en paralelo sin interruptor automático de transferencia.

  • Dos fuentes en paralelo con un interruptor automático de transferencia, con dicho interruptor automático de transferencia normalmente cerrado.

Configuración del hardware

Esquema de protección

Disponibilidad de la alimentación

Aplicaciones de ejemplo

2 fuentes

Sin transferencia

2 interruptores automáticos sin protección contra sobrecorriente direccional

–

Edificios comerciales e industriales

2 interruptores automáticos con protección contra sobrecorriente direccional

**

Edificios comerciales e industriales

2 fuentes

1 transferencia, normalmente cerrada

2 interruptores automáticos sin protección contra sobrecorriente direccional

1 interruptor automático de transferencia sin protección contra sobrecorriente direccional

*

Aplicaciones de petróleo y gas

Aplicaciones marinas

Centros de datos

2 interruptores automáticos con protección contra sobrecorriente direccional

1 interruptor automático de transferencia sin protección contra sobrecorriente direccional

***

Aplicaciones de petróleo y gas

Aplicaciones marinas

Centros de datos

Directrices de ajuste para dos fuentes sin transferencia

La siguiente tabla indica los ajustes de las protecciones contra sobrecorriente de los interruptores automáticos:

Interruptor automático

ANSI 50

ANSI 51

ANSI 67 hacia delante

ANSI 67 hacia atrás

Q1 y Q2 sin ANSI 67

OFF

tsd = 0,2 s

N/A

N/A

Q1 y Q2 con ANSI 67

OFF

tsd = 0,2 s

OFF

trv = 0,1 s

Q3

ON

tsd = 0,1 s

N/A

N/A

La siguiente tabla indica el comportamiento de las protecciones contra sobrecorriente en función de la ubicación de la corriente de cortocircuito:

Caso

Q1 y Q2 sin ANSI 67

Q1 y Q2 con ANSI 67

Cortocircuito en A1

  • Q1 se dispara en ANSI 51

  • Q2 se dispara en ANSI 51

La barra colectora está OFF.

  • Q1 se dispara en ANSI 67

    (Irv1<Isd2, trv1<tsd2)

  • Q2 está ON

La barra colectora está ON.

Cortocircuito en B1

  • Q1 se dispara en ANSI 51

  • Q2 se dispara en ANSI 51

La barra colectora está OFF. La adición de un interruptor automático de transferencia puede mantener media barra colectora ON.

  • Q1 se dispara en ANSI 51

  • Q2 se dispara en ANSI 51

La barra colectora está OFF. La adición de un interruptor automático de transferencia puede mantener media barra colectora ON.

Directrices de ajuste para dos fuentes con una transferencia

La siguiente tabla indica los ajustes de las protecciones contra sobrecorriente de los interruptores automáticos:

Interruptor automático

ANSI 50

ANSI 51

ANSI 67 hacia delante

ANSI 67 hacia atrás

Q1 y Q2 sin ANSI 67

ON

tsd = 0,3 s

N/A

N/A

Q1 y Q2 con ANSI 67

OFF

tsd = 0,3 s

OFF

trv = 0,1 s

Q12 sin ANSI 67

ON

tsd = 0,2 s

N/A

N/A

Q3, Q4

ON

tsd = 0,1 s

N/A

N/A

La siguiente tabla indica el comportamiento de las protecciones contra sobrecorriente en función de la ubicación de la corriente de cortocircuito:

Caso

Q1, Q2 sin ANSI 67

Q1, Q2 con ANSI 67

Cortocircuito en A1

  • Q12 se dispara en ANSI 51

  • Q1 se dispara en ANSI 51

  • Q2 está ON

Media barra colectora (1) está OFF.

Media barra colectora (2) está ON.

  • Q1 se dispara en ANSI 67

    (Irv1<Isd2 y Isd12, trv1<tsd2 y tsd12)

  • Q12 está ON

  • Q2 está ON

La barra colectora está ON.

Cortocircuito en B1

  • Q12 se dispara en ANSI 51

  • Q1 se dispara en ANSI 51

  • Q2 está ON

Media barra colectora (1) está OFF.

Media barra colectora (2) está ON.

  • Q1 se dispara en ANSI 51

  • Q2 se dispara en ANSI 51

Media barra colectora (1) está OFF.

Media barra colectora (2) está ON.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.