Protection court retard contre les surintensités (S ou ANSI 50TD/51)

Présentation

La protection court retard contre les surintensités permet de protéger les équipements contre les courts-circuits entre phases, phase à neutre et phase à terre en toute sélectivité. Elle inclut deux caractéristiques, le temps défini et le temps inverse, qui dépendent de l'état du paramètre I²t.

Disponibilité

La protection court retard contre les surintensités est disponible sur :

  • les unités de contrôle MicroLogic5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC

  • les unités de contrôle MicroLogic 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL

  • les disjoncteurs à 3 et 4 pôles

La protection court retard contre les surintensités est alimentée par le courant qui passe à travers les transformateurs de courant internes du disjoncteur. Elle ne nécessite pas d'alimentation externe supplémentaire.

Principe de fonctionnement

Le seuil de surintensité courte durée Isd définit le niveau du courant de court-circuit auquel le disjoncteur se déclenche lorsqu'il atteint la temporisation de surintensité courte durée.

La temporisation de surintensité courte durée tsd définit la durée pendant laquelle le disjoncteur porte un court-circuit durant la plage des seuils de surintensité courte durée.

La temporisation de surintensité courte durée peut être ajustée à :

  • Quatre valeurs de paramètres avec I²t ON.

    • Jusqu'à 10 Ir, la courbe de déclenchement est une courbe de temps inverse. La temporisation diminue au fur et à mesure que le courant augmente.

    • Au-dessus de 10 Ir, la courbe de déclenchement est une courbe de temps défini avec un temps de déclenchement constant.

  • Cinq valeurs de paramètres avec I²t OFF. La courbe de déclenchement est une courbe de temps défini avec un temps de déclenchement constant.

La protection court retard contre les surintensités est basée sur le courant efficace véritable des phases et du neutre, jusqu'à l'harmonique 15.

Pour se déclencher sur un défaut intermittent, l'unité de contrôle accumule les courants intermittents dans la plage de déclenchement de courte durée qui ne durent pas assez longtemps pour provoquer un déclenchement. Cette accumulation peut engendrer des temps de déclenchement plus courts que ceux définis.

Configuration de la protection

Les paramètres de la protection court retard contre les surintensités sont les suivants :

  • Isd : seuil de la protection court retard contre les surintensités

  • tsd : temporisation de la protection court retard contre les surintensités

  • I²t (tsd) : courbe de protection court retard contre les surintensités (I²t ON ou I²t OFF)

Ils peuvent être définis comme suit :

  • Sur l'écran MicroLogic X, dans Accueil > Protection > I court retard.

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protection par mot de passe).

La protection court retard contre les surintensités peut être dupliquée lorsque le double réglage est activé.

Paramètres de protection

Réglages

Unité

Gamme

Étape

Réglage usine

Précision

Isd

A

1,5-10 x Ir

0,5 x Ir(1)

1,5 x Ir

+/- 10 %

tsd avec I²t ON

s

0,1-0,4

0,1

–

–

tsd avec I²t OFF

s

0-0,4

0,1

0

–

(1) Des paramètres de résolution plus fine sont possibles avec le logiciel EcoStruxure Power Commission et l'application Application EcoStruxure Power Device.

Pour plus d'informations, consultez les recommandations de réglages.

Temps de fonctionnement pour 10 x Ir

Les temps de déclenchement de la protection court retard dépendent de la temporisation tsd. Ils sont valables pour I²t ON ou OFF.

Temporisation tsd

0 s

0,1 s

0,2 s

0,3 s

0,4 s

Temps de non-déclenchement

> 0,02 s

> 0,08 s

> 0,14 s

> 0,23 s

> 0,35 s

Temps maximum de coupure

< 0,08 s

< 0,14 s

< 0,20 s

< 0,32 s

< 0,50 s

Sélectivité logique (ZSI)

Les caractéristiques ZSI et le câblage externe de la fonction Zone Selective Interlocking sont décrits spécifiquement.

Si ZSI IN n'est pas défini sur 1 (circuit ouvert entre les bornes Z3 et Z4), le temps de coupure maximum est de 0,08 s quelle que soit la valeur du paramètre tsd.

Lorsque ZSI IN est défini sur 1 et connecté au ZSI OUT d'un appareil en aval (ou lorsque la fonction ZSI n'est pas utilisée et qu'il y a un cavalier entre les bornes Z3 et Z4), la temporisation tsd est utilisée.

Le dépassement du seuil Isd active ZSI OUT (bornes Z1 et Z2).

NOTE: Les disjoncteurs MasterPacT MTZ sont fournis avec un cavalier installé entre Z3 et Z4.

Evénements prédéfinis

La fonction génère les événements prédéfinis suivants :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x6401 (25601)

Déclenchement Isd

Déclenchement

Elevé

0x6301 (25345)

Fonctionnement Isd

Protection

Moyenne

0x6201 (25089)

Dépassement seuil Isd (I > Isd)

Protection

Moyenne

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Les événements de protection sont générés comme suit :

  • Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.

  • L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.

  • Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).

Actions recommandées

Code

Evénement

Actions recommandées

0x6401 (25601)

Déclenchement Isd

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.