Protección contra sobrecorriente de corto retardo (S o ANSI 50TD/51)

Presentación

La protección contra sobrecorriente de corto retardo contribuye a proteger el equipo ante posibles cortocircuitos de fase a fase, fase a neutro o fase a tierra con selectividad total. Incluye dos características, tiempo definido y tiempo inverso, que dependen del estado del ajuste I²t.

Disponibilidad

La protección contra sobrecorriente de corto retardo está disponible en los siguientes aparatos:

  • Unidades de control MicroLogic 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

  • Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

La protección contra sobrecorriente de corto retardo se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna del interruptor automático, por lo que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa adicional.

Principio de funcionamiento

El umbral de sobrecorriente de corto retardo Isd establece el nivel de corriente de cortocircuito con el que se disparará el interruptor automático cuando se alcance la temporización de sobrecorriente de corto retardo.

La temporización de sobrecorriente de corto retardo tsd establece el tiempo durante el que el interruptor automático efectúa un cortocircuito dentro del intervalo de umbral de sobrecorriente de corto retardo.

La temporización de sobrecorriente de corto retardo puede ajustarse en:

  • Cuatro valores de ajuste con I²t ON.

    • Hasta 10 Ir, la curva de disparo es una curva de tiempo inverso. La temporización disminuye a medida que aumenta la corriente.

    • Por encima de 10 Ir, la curva de disparo es una curva de tiempo definitiva con un tiempo de disparo constante.

  • Cinco valores de ajuste con I²t OFF. La curva de disparo es una curva de tiempo definido con un tiempo de disparo constante.

La protección contra sobrecorriente de corto retardo se basa en la corriente de valor eficaz verdadera de las fases y del neutro, hasta el armónico 15.

Para el disparo en caso de fallo intermitente, la unidad de control acumula las corrientes intermitentes en el intervalo de disparo de corto retardo que no duren lo suficiente como para desencadenar un disparo. Esta acumulación puede originar tiempos de disparo más cortos que los ajustados.

Ajuste de la protección

Los ajustes de protección contra sobrecorriente de corto retardo son:

  • Isd: umbral de protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • tsd: temporización de protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • I²t (tsd): curva de protección contra sobrecorriente de corto retardo (I²t ON o I²t OFF)

Pueden ajustarse de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Protección > I corto retardo

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

La protección contra sobrecorriente de corto retardo puede duplicarse si se activa la configuración dual.

Ajustes de protección

Ajuste

Unidad

Rango

Incremento

Ajuste de fábrica

Precisión

Isd

A

1,5-10 × Ir

0,5 x Ir(1)

1,5 x Ir

+/- 10 %

tsd con I²t ON

s

0,1-0,4

0,1

–

–

tsd con I²t OFF

s

0-0,4

0,1

0

–

(1) El software EcoStruxure Power Commission y EcoStruxure Power Device ofrecen ajustes de resolución más detallados.

Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Tiempos de disparo a 10 x Ir

Los tiempos de disparo de la protección de corto retardo dependen de la temporización de tsd. Son válidos para I²t ON o OFF.

Temporización tsd

0 s

0,1 s

0,2 s

0,3 s

0,4 s

Tiempo sin disparo

> 0,02 s

> 0,08 s

> 0,14 s

> 0,23 s

> 0,35 s

Tiempo máximo de corte

< 0,08 s

< 0,14 s

< 0,20 s

< 0,32 s

< 0,50 s

Enclavamiento selectivo de zona (ZSI)

Las características de ZSI y el cableado externo de la función de enclavamiento selectivo de zona se describen de manera específica.

Si ZSI IN no se establece en 1 (circuito abierto entre los terminales Z3 y Z4), el tiempo máximo de corte será de 0,08 s con independencia del valor de ajuste de tsd.

Si ZSI IN se establece en 1 y se conecta a la toma ZSI OUT de un aparato aguas abajo (o si no se utiliza la función ZSI y existe un puente entre los terminales Z3 y Z4), se utilizará la temporización tsd.

El umbral Isd activa ZSI OUT (terminales Z1 y Z2).

NOTA: Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ se suministran con un puente instalado entre Z3 y Z4.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x6401 (25601)

Disparo lsd

Disparo

Alta

0x6301 (25345)

Funcionamiento de lsd

Protección

Media

0x6201 (25089)

Inicio Isd (I > Isd)

Protección

Media

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de inicio se genera cuando la protección se dispara.

  • El evento de funcionamiento se genera cuando transcurre la temporización de la protección.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x6401 (25601)

Disparo lsd

Reinicie el dispositivo o utilice el asistente de restauración de la alimentación de la EcoStruxure Power Device.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.