Protección contra sobrecorriente direccional (ANSI 67)

Presentación

Debido a su capacidad de detectar la dirección de una corriente de cortocircuito, la protección contra sobrecorriente direccional contribuye a proteger una instalación contra corrientes de cortocircuito que pueden circular en ambas direcciones por el interruptor automático.

Existen dos protecciones independientes:

  • Sobrecorriente direccional hacia delante

  • Sobrecorriente direccional hacia atrás

La protección contra sobrecorriente direccional contribuye a proteger la instalación ante cortocircuitos de fase a fase, de fase a neutro y de fase a tierra con selectividad total.

ANSI 67: protección contra sobrecorriente direccional se usa para generar una alarma o un disparo.

Requisitos previos

La protección contra sobrecorriente direccional está disponible cuando se compra ANSI 67: protección contra sobrecorriente direccional Digital Module y se instala en la unidad de control MicroLogic.

La protección contra sobrecorriente direccional requiere una fuente de alimentación externa de 24 V CC.

La protección contra sobrecorriente direccional es compatible con las siguientes unidades de control:

NOTA: En las unidades de control MicroLogic 2.0 X y 3.0 X, la protección contra sobrecorriente direccional tiene ventajas limitadas debido a que la protección instantánea no se puede desactivar. Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Los datos de Digital Module están disponibles de forma remota mediante las interfaces de comunicación IFE/EIFE o IFM, si la versión de firmware IFE/EIFE o IFM es compatible con el módulo digital. Para obtener más información, consulte la compatibilidad de las interfaces de comunicación con el firmware.

Principio de funcionamiento

La protección contra sobrecorriente direccional se basa en la corriente eficaz verdadera de las fases y del neutro, hasta el armónico 40.

La protección contra sobrecorriente direccional se implementa de manera independiente para cada fase y para el neutro, siempre que esté presente.

Protección contra sobrecorriente direccional:

  • Es una protección contra sobrecorriente que depende del tiempo.

  • Detecta la dirección de la corriente de cortocircuito.

La protección contra sobrecorriente direccional se dispara si se cumplen las siguientes condiciones:

  • El valor de la corriente supera el ajuste (Ifw o Irv).

  • Ha transcurrido el tiempo de la temporización asociada (tfw o trv).

  • La dirección de la corriente de cortocircuito se detecta:

    • Desde la conexión superior hasta la conexión inferior del interruptor automático: la protección contra sobrecorriente direccional hacia delante se dispara

    • Desde la conexión inferior hasta la conexión superior del interruptor automático: la protección contra sobrecorriente direccional hacia atrás se dispara

Inhibición de la protección

Para inhibir las protecciones contra sobrecorriente direccional hacia delante o hacia atrás, deben cumplirse las dos condiciones siguientes:

  • Inhibición activada mediante el ajuste del parámetro Inhibición en ON. Inhibición habilitada de forma independiente en cada protección (hacia delante y hacia atrás).

  • La inhibición de protecciones opcionales se activa mediante una entrada del módulo IO. La función Inhibir protección opcional se debe asignar a una entrada del módulo .

Si desea obtener más información sobre la inhibición de protecciones opcionales, consulte Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario.

Ajuste de la protección

Los ajustes de la protección contra sobrecorriente direccional hacia delante son los siguientes:

  • Modo Ifw: activa (ON) o desactiva (OFF) la sobrecorriente direccional hacia delante

  • Acción Ifw: establece el resultado de la protección contra sobrecorriente direccional hacia delante como disparo o alarma

    • Disparo: el interruptor automático se dispara y se generan tres eventos (inicio, funcionamiento y disparo)

    • Alarma: se generan dos eventos (inicio y funcionamiento)

  • Inhib. Ifw: activa (ON) la opción de que el módulo inhiba la sobrecorriente direccional directa

  • Ifw: umbral de protección contra sobrecorriente direccional directa

  • tfw: retardo de protección contra sobrecorriente direccional directa

Los ajustes de la protección contra sobrecorriente direccional hacia atrás son los siguientes:

  • Modo Irv: activa (ON) o desactiva (OFF) la sobrecorriente direccional inversa

  • Acción Irv: establece el resultado de la protección contra sobrecorriente direccional inversa como disparo o alarma

    • Disparo: el interruptor automático se dispara y se generan tres eventos (inicio, funcionamiento y disparo)

    • Alarma: se generan dos eventos (inicio y funcionamiento)

  • Inhib. Irv: activa (ON) la opción de que el módulo inhiba la sobrecorriente direccional inversa

  • Irv: umbral de protección contra sobrecorriente direccional inversa

  • trv: retardo de protección contra sobrecorriente direccional inversa

Pueden ajustarse de la siguiente manera:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

La función de configuración dual no se aplica a la protección contra sobrecorriente direccional. Cuando está activada la función de configuración dual, los ajustes de protección contra sobrecorriente direccional son los mismos cuando están activados los ajustes del conjunto A o el conjunto B.

Ajustes de protección

Dirección

Ajuste

Unidad

Rango

Incremento

Ajuste de fábrica

Hacia delante

Modo Ifw

–

ENCENDIDO/APAGADO

–

Apagado

Acción Ifw

–

Alarma/Disparo

–

Alarma

Inhibición de Ifw

–

ENCENDIDO/APAGADO

–

Apagado

Ifw

A

0,5-10 × In

1

1,5 x In

tfw

s

0,1-0,4

0,1

0,1

Hacia atrás

Modo Irv

–

ENCENDIDO/APAGADO

–

Apagado

Acción Irv

–

Alarma/Disparo

–

Alarma

Inhibición de Irv

–

ENCENDIDO/APAGADO

–

Apagado

Irv

A

0,5-10 × In

1

1,5 x In

trv

s

0,1-0,4

0,1

0,1

Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Tiempos de funcionamiento a 10 x Ifw o 10 x Irv

Los tiempos de funcionamiento de la protección contra sobrecorriente direccional dependen de la temporización tfw o trv.

temporización tfw o trv (s)

0,1

0,2

0,3

0,4

Tiempo sin disparo (s)

> 0,02

> 0,14

> 0,27

> 0,40

Tiempo máximo de corte (s)

< 0,14

< 0,23

< 0,32

< 0,50

Características de la protección

La precisión de Ifw y Irv es ±10 %.

Características de la protección contra sobrecorriente direccional:

  • Independiente del tiempo

  • Histéresis: fija 98 %

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x6423 (25635)

Disparo sobrecorriente direccional hacia delante

Disparo

Alta

0x6424 (25636)

Disparo sobrecorriente direccional hacia atrás

Disparo

Alta

0x6223 (25123)

Arranque sobrecorriente direccional hacia delante

Protección

Baja

0x6224 (25124)

Arranque sobrecorriente direccional hacia atrás

Protección

Baja

0x6323 (25379)

Operación sobrecorriente direccional hacia delante

Protección

Media

0x6324 (25380)

Operación sobrecorriente direccional hacia atrás

Protección

Media

0x0EF8 (3832)

Protecciones opcionales inhibidas por IO

Protección

Baja

0x0D0C (3340)

Error de configuración IO/CU: inhibición de protección opcional

Configuración

Media

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de inicio se genera cuando la protección se dispara.

  • El evento de funcionamiento se genera cuando transcurre la temporización de la protección.

    El evento de funcionamiento no se genera cuando se inhibe la protección opcional.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).

    El evento de disparo no se genera cuando:

    • La protección opcional se establece en modo de alarma

    • Se inhibe la protección opcional

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x6423 (25635)

Disparo sobrecorriente direccional hacia delante

Reinicie el dispositivo o utilice el asistente de restauración de la alimentación de la EcoStruxure Power Device.

0x6424 (25636)

Disparo sobrecorriente direccional hacia atrás

Reinicie el dispositivo o utilice el asistente de restauración de la alimentación de la EcoStruxure Power Device.

0x0EF8 (3832)

Protección opcional inhibida por el módulo IO

Compruebe el selector de inhibición conectado con el módulo IO.

0x0D0C (3340)

Config incomp IO y UC - Inhibicon prot, opc.

Corrija el error de configuración con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Si desea que el módulo IO controle la inhibición de protección opcional, conecte un módulo IO con asignación de inhibición de protección opcional.

  • Si no desea que el módulo IO controle la inhibición de protección opcional, conecte un módulo IO sin asignación de inhibición de protección opcional.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.