Protección de sobretensión (ANSI 59)

Presentación

La protección de sobretensión (ANSI 59) supervisa constantemente el nivel de tensión de las fuentes de alimentación. Si el nivel de tensión de una instalación sale de sus límites aceptables, la información proporcionada por la protección de sobretensión se puede utilizar para iniciar una acción apropiada para restaurar las condiciones de funcionamiento adecuadas en la instalación.

La información proporcionada por la protección de sobretensión se utiliza para generar alarmas y el disparo del interruptor automático cuando sea necesario. Además, la supervisión constante de las tensiones de fase a fase o de fase a neutro permite iniciar medidas apropiadas para salvaguardar el funcionamiento de la instalación durante situaciones anormales o críticas (por ejemplo, deslastre de cargas, cambio de fuente y arranque del generador de emergencia).

Requisitos previos

La protección de sobretensión está disponible cuando se compra el módulo digital ANSI 27/59 - Protección contra infratensiones/sobretensiones y se instala en una unidad de control MicroLogic X.

La protección de sobretensión requiere una fuente de alimentación externa de 24 V CC.

La protección de sobretensión es compatible con:

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

  • Unidades de control MicroLogic X con versión de firmware superior o igual a la 002.000.002. Las versiones anteriores del firmware deberán actualizarse.

Los datos de Digital Module están disponibles de forma remota mediante las interfaces de comunicación IFE/EIFE o IFM, si la versión de firmware IFE/EIFE o IFM es compatible con el módulo digital. Para obtener más información, consulte la compatibilidad de las interfaces de comunicación con el firmware.

Principio de funcionamiento

ANSI 59-1

ANSI 59-2

La protección de sobretensión supervisa tres tensiones entre fases (V12, V23, V31) o tres tensiones de fase a neutro (V1N, V2N, V3N).

La protección de sobretensión es de dos tipos:

  • ANSI 59-1: cada fase se supervisa de manera independiente. La protección detecta cuándo una de las tres tensiones supervisadas alcanza el umbral Vmax1.

  • ANSI 59-2: las tres fases se supervisan a la vez. La protección detecta cuándo las tres tensiones supervisadas alcanzan el umbral Vmax2.

Cada tipo de protección de sobretensión, ANSI 59-1 y ANSI 59-2, se puede desactivar.

Los dos tipos de protección de sobretensión funcionan de acuerdo con un retardo de tiempo configurable:

  • ANSI 59-1: el retardo de tiempo tVmax1 se inicia en cuanto se alcanza el umbral de protección.

  • ANSI 59-2: el retardo de tiempo tVmax2 se inicia en cuanto se alcanza el umbral de protección.

La protección de sobretensión funciona con una característica de tiempo definido.

NOTA: La selección de tensiones que se deben supervisar (entre fases o de fase a neutro) se aplica tanto a las protecciones de infratensión como a las de sobretensión. No es posible seleccionar ajustes diferentes para cada tipo de protección. La selección se realiza para los cuatro tipos de protección: ANSI 27-1, ANSI 27-2, ANSI 59-1 y ANSI 59-2.

Inhibición de la protección

Para inhibir la protección de sobretensión (ANSI 59-1 o ANSI 59-2), se deben cumplir las dos condiciones siguientes:

  • La inhibición se activa en una protección específica (ANSI 59-1 o ANSI 59-2) estableciendo el parámetro Inhibición en ON.

  • La inhibición de protecciones opcionales se activa mediante una entrada del módulo IO. La función Inhibir protección opcional se debe asignar a una entrada del módulo IO.

Si desea obtener más información sobre la inhibición de protecciones opcionales, consulte Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario.

NOTA: Las protecciones de sobretensión (ANSI 59-1 o ANSI 59-2) se pueden inhibir por separado o conjuntamente.

Configuración para todas las protecciones de infratensión/sobretensión

Seleccione el tipo de tensiones que se deben supervisar antes de realizar otras configuraciones:

  • Selección de tensión entre fases VLL (ajuste de fábrica)

  • Selección de tensión entre fase y neutro VLN (este ajuste se debe seleccionar solamente con interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT conectado y configurado)

Puede ajustarse de la siguiente manera:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

Configuración de la protección para ANSI 59-1

Los ajustes para la protección de sobretensión en una fase (ANSI 59-1) son los siguientes:

  • Modo Vmax1: activa (ON) o desactiva (OFF) la protección

  • Acción Vmax1: establece el resultado de la acción de protección de sobretensión como disparo o alarma

    • Disparo: el interruptor automático se dispara y se generan tres eventos (inicio, funcionamiento y disparo)

    • Alarma: se generan dos eventos (inicio y funcionamiento)

  • Inhibición Vmax1: activa (ON) la opción de que el módulo IO inhiba la protección

  • Vmax1: umbral de protección de sobretensión en una fase

  • tVmax1: temporización de protección de sobretensión en una fase

Pueden ajustarse de la siguiente manera:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

La función de configuración dual no se aplica a la protección contra sobretensión en una fase. Cuando está activada la función de configuración dual, los ajustes de protección contra sobretensión son los mismos cuando están activados los ajustes del conjunto A o el conjunto B.

Configuración de la protección para ANSI 59-2

Los ajustes para la protección de sobretensión en todas las fases (ANSI 59-2) son los siguientes:

  • Modo Vmax2: activa (ON) o desactiva (OFF) la protección

  • Acción Vmax2: establece el resultado de la acción de protección de sobretensión como disparo o alarma

    • Disparo: el interruptor automático se dispara y se generan tres eventos (inicio, funcionamiento y disparo)

    • Alarma: se generan dos eventos (inicio y funcionamiento)

  • Inhibición Vmax2: activa (ON) la opción de que el módulo IO inhiba la protección

  • Vmax2: umbral de protección de sobretensión en todas las fases (ANSI 59-2)

  • tVmax2: temporización de protección de sobretensión en todas las fases (ANSI 59-2)

Pueden ajustarse de la siguiente manera:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

La función de configuración dual no se aplica a la protección contra sobretensión en todas las fases. Cuando está activada la función de configuración dual, los ajustes de protección contra sobretensión son los mismos cuando están activados los ajustes del conjunto A o el conjunto B.

Ajustes de protección

Los ajustes para ANSI 59-1 y ANSI 59-2 son los siguientes:

Tipo

Ajustes

Unidad

Rango de ajuste

Incremento

Ajuste de fábrica

Precisión

ANSI 27 ANSI 59

Selección de tensión

–

VLL entre fases/VLN de fase a neutro

–

VLL entre fases

–

ANSI 59-1

Modo Vmax1

–

ON/OFF

–

OFF

–

Acción Vmax1

–

Alarma/Disparo

–

Alarma

–

Inhib. Vmax1

–

ON/OFF

–

OFF

–

Vmax1

V

20-1.200

1

20

± 2 %

tVmax1

s

0(1)-300

0,01

10,00

± 2 %, ± 20 ms

ANSI 59-2

Modo Vmax2

–

ON/OFF

–

OFF

–

Acción Vmax2

–

Alarma/Disparo

–

Alarma

–

Inhib. Vmax2

–

ON/OFF

–

OFF

–

Vmax2

V

20-1.200

1

20

± 2 %

tVmax2

s

0(1)-300

0,01

10,00

± 2 %, ± 20 ms

(1) Cuando la temporización se establece por debajo de 50 ms, la protección de sobretensión puede dispararse en caso de fenómenos transitorios, como sobretensiones producidas por distorsiones atmosféricas.

Características de la protección

Características de la protección de sobretensión:

  • Temporización definida

  • Tiempo de reinicio instantáneo

  • Histéresis: fija 98 %

  • Tiempo mínimo de corte 50 ms

  • Tiempo máximo de corte 140 ms con temporización establecida en 0 s

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x6411 (25617)

Disparo por sobretensión en una fase

Disparo

Alta

0x6211 (25105)

Inicio por sobretensión en una fase

Protección

Baja

0x6311 (25361)

Funcionamiento por sobretensión en una fase

Protección

Media

0x642B (25643)

Disparo por sobretensión en las 3 fases

Disparo

Alta

0x622B (25131)

Inicio por sobretensión en las 3 fases

Protección

Baja

0x632B (25387)

Funcionamiento por sobretensión de las 3 fases

Protección

Media

0x0EF8 (3832

Protección opcional inhibida por el módulo IO

Protección

Baja

0x0D0C (3340)

Error de configuración IO/CU: inhibición de protección opcional

Configuración

Media

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de inicio se genera cuando la protección se dispara.

  • El evento de funcionamiento se genera cuando transcurre la temporización de la protección.

    El evento de funcionamiento no se genera cuando se inhibe la protección opcional.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).

    El evento de disparo no se genera cuando:

    • La protección opcional se establece en modo de alarma

    • Se inhibe la protección opcional

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x6411 (25617)

Disparo por sobretensión en una fase

Reinicie el dispositivo o utilice el asistente de restauración de la alimentación de la EcoStruxure Power Device.

0x642B (25643)

Disparo por sobretensión en las 3 fases

Reinicie el dispositivo o utilice el asistente de restauración de la alimentación de la EcoStruxure Power Device.

0x0D0C (3340)

Error de configuración IO/CU: inhibición de protección opcional

Corrija el error de configuración con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Si desea que el módulo IO controle la inhibición de protección opcional, conecte un módulo IO con asignación de inhibición de protección opcional.

  • Si no desea que el módulo IO controle la inhibición de protección opcional, conecte un módulo IO sin asignación de inhibición de protección opcional.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.